边缘AI是什么―IoT市场上备受关注的计算的主要图片

边缘AI是什么―IoT市场上备受关注的计算

AI(Artificial Intelligence)*1的应用范围正在不断扩大,例如,在生产现场检测不良产品,输入单词和文章生成自然文章和图像的服务等。

AI的核心是AI运算。实际上,现在AI系统中的大部分运算,一般都是经由互联网在云端执行计算*2的云AI。但是在云端进行AI运算时,存在因将数据传输到云端而导致机密泄露等安全隐患,同时也存在因网络通信量增加而导致成本增加,进而导致响应时间延迟等隐患。

因此,在IoT等方面,“边缘AI”不会将终端(边缘设备)获取的数据传输到云端,而是用预先嵌入终端的AI模型执行运算,该技术正备受瞩目*2。
在此介绍边缘AI的特征、优缺点、边缘AI的应用例等基础知识,同时解说村田对边缘AI的概念以及为实现该概念所做的努力。

*1 AI有各式各样的定义,本文以使用深度学习(深层学习:自行提取并推测数据特征)方法的系统为前提来说明AI。深度学习是机器学习的一种,与以往的机器学习方法——事先被教授数据特征并推测——的显著区别在于,深度学习会自行从数据中提取特征。

*2 计算有时仅指数据处理(运算处理或计算处理),但在此认为是数据处理及一系列过程(如数据收集、传输和分析)以及与这些过程相关的服务组(SaaS:Software as a Service等)。另外,将AI在云端进行数据处理的情况称为云AI;同样地,将AI在边缘设备中进行数据处理的情况称为边缘AI。

1. 边缘AI机制―与云AI的比较

一般来说,AI使用通过经验性地学习已知数据而制作的AI模型*3进行运算,并输出“推理”的结果。例如,在工厂的生产线上,想通过产品的外观图像让AI判断“产品有损伤”时,会根据该生产线上设置的图像传感器的数据,由判断有无损伤的AI模型进行推理,并输出其结果。

在此,让我们重点看一下AI模型在哪里进行运算,并输出推理结果。因其运算位置而备受关注的AI是在云端运算的“云AI”和在边缘(网络末端)运算的“边缘AI”(图1),彼此的特征有很大不同。
以下,还是以工厂生产线为例,以在云AI和边缘AI中对产品持续流动的生产线进行实时推定(推理)为例,说明其结构和特征。

*3 AI模型是经过学习(从大量数据中提取规律性和模式等特征)等过程制作的。因此,根据学习中使用的数据不同,AI模型也不同。例如,在图像识别中,将人或物的图像数据输入AI模型时,对于该图像数据,该AI模型检测和推理什么样的人和物,取决于制作该AI模型时使用什么样的图像数据进行学习。

边缘AI和云AI的机制图片
图1 边缘AI和云AI的机制(示意图)

首先,说明在云端运行AI的示例(图1右)。云AI是在云端的大型服务器上执行运算的机制,虽然可以处理大量的数据并进行复杂的运算,但也存在以下担忧。

  • 因为总是使用云端资源,所以可能会导致成本增加
  • 需要将在工序生产线上流动产品的视频数据持续发送到云端,因其数据量大而对网络造成负担
  • 在机密性高的生产线上应用时,由于其视频数据总是被发送到云端,因此存在泄露机密的风险

如存在这样的担忧,可以通过在生成视频数据的终端(边缘设备)即图像传感器中搭载AI的边缘AI(图1左)来解决。

  • 因为不使用云资源,所以可以控制成本
  • 网络负荷减轻,没有云端处理的负荷,可以相应地构建效率较高的系统
  • 生产线上流动产品的视频原始数据不会被传输到云端,而只留在该设备内,所以即使是机密性高的生产线也可以放心使用

在边缘AI中,针对每个边缘设备预先嵌入轻量的AI模型,执行AI运算并得到推理结果。例如,对于有瑕疵的产品,边缘设备只会发送“产品有瑕疵”的推理结果,而不是发送瑕疵图像的数据。

2. 边缘AI的优缺点

在前项中,以事例为基础,涉及了边缘AI的优点——运用成本的控制、因通信量小而降低网络负荷、来自边缘设备的数据(原始数据)的机密性。这里进一步深入总结这些优点以外的优缺点(表1)。边缘AI具有很多优点,最近,其低功耗的优点也备受瞩目(<专栏>对边缘AI的期待日益升高)。

表1 边缘AI的优缺点
No要点优点/缺点
1AI运算结果的响应性因为是在终端进行AI运算,所以响应没有延迟,能够实时得到运算结果。
2AI运算的处理能力通过使用专用芯片,能够针对特定任务实现AI运算的优化。
另一方面,由于电池容量等的限制,无法搭载高速处理器,
因此难以进行使用高阶AI模型的运算等复杂处理。
3数据通信量此外,由于全部的运算处理都能在设备上完成,运算结果的数据大小很小。
因此,数据通信量也很小。
4数据的保密性因为来自边缘设备的初始数据不会泄露到外部,所以初始数据的保密性很高。
5脱机连接因为可以不需要连接到互联网,所以即使离线也可以工作。
6成本引进引进时可以控制硬件的采购费用。但另一方面,
为了采购专业硬件或改良现有设备,有时需要花费很高的费用。
管理和运用一旦安装并运行系统,就可以控制额外的费用。
但另一方面,需要确保具有专业知识的人才和进行维护等费用。
7功耗凭借实时运算(因素1),可以避免不必要的计算和存储器的使用,
通过面向特定任务优化AI运算(因素2)来提高效率,
数据通信量小(因素3)等因素,可以降低功耗。

3. 边缘AI在图像识别和语音识别中的应用

如上所述,边缘AI具有运算结果响应出众,实时性和数据保密性高,以及通信成本低的优势。作为应用该优势的代表用途:

  • 利用图像识别功能的监视摄像头;
  • 利用语音识别功能的设备和机器人的操作。

以下,分别介绍各自的应用例。

3.1 基于边缘AI的图像识别―边缘AI摄像头

搭载了AI运算功能的摄像头称为边缘AI摄像头,是能够对图像数据进行AI推理的边缘设备。在我们身边,正在研究将其应用于通过脸部认证解锁房门的智能锁。另外,除了脸部认证以外,还可以通过手势识别进行人物检测和人流检测,因此可以用作监视用途。此外,在基础设施领域,可以检测落在铁路线路或道路上的物体或入侵者;在FA领域,可以进行异物混入检查或形状检查,以及作业人员对重型机械和机器人的接近检测等,因此可以说它是对智能工厂化有很大贡献的设备。

解决交通堵塞、预防事故(基础设施)、优质品判定、故障检测(智能工厂)图片
图2 解决交通堵塞、预防事故(基础设施)、优质品判定、故障检测(智能工厂)

3.2 基于边缘AI的语音识别

边缘AI还支持语音识别。例如,可以通过语音对机器人进行动作指示、控制照明的点亮和熄灭、亮度调节等设定指示。即使在工厂双手不得空闲或手脏而无法操作平板电脑设备等情况下,也可以通过语音指示操作平板电脑设备。此外,还可操作可穿戴终端和IoT设备等小型设备。为了在提高用户体验的同时提供安全性方面的优点,很多企业都在关注这项技术。

通过语音对内置边缘AI的机器人进行操作图片
图3 通过语音对内置边缘AI的机器人进行操作

4. 村田边缘AI模块

如上所述,边缘AI是一种可以帮助解决云AI基本问题的技术。在这里,我将介绍村田对边缘AI的措施和构想,开发的边缘AI模块的性能以及前景。

4.1 边缘AI模块开发的契机和措施

村田面向智能手机等小型、薄型的高性能模块进行了开发并商品化,同时积累和运用了在此过程中开发的许多技术诀窍。而且,迄今为止,村田一直努力满足以通信IC为首的多种小型封装技术相关的顾客要求。能否将边缘AI芯片也模块化?来自主要IC供应商的这一请求是村田开发边缘AI模块的契机。

在本模块的开发中,首要关注的是为避免发热而导致的运行障碍的散热措施。模块的部件集成度高,一般来说模块的散热对策很困难,我们通过下述措施来实现了散热效率高的边缘AI模块:

  • 安装的芯片零部件的布置等设计上的措施;
  • 通过电路布局的走线来确保散热面积等结构上的措施;
  • 树脂封装所用材料上的措施。

此外,在采取散热措施的同时,为避免因噪声导致的运行问题,还注重遏制电磁噪声的屏蔽措施,确保了更高的可靠性。

4.2 开发的边缘AI模块的性能

边缘AI也搭载在最近几年更加普及的单板计算机/单板微机(以下简称SC/OM)上。现对SC/OM和村田边缘AI模块进行比较。
SC/OM的特点是可以与多种外部模块协作,扩展性很高。利用该特长,例如通过利用摄像头模块和图像识别用的库,可以构建边缘AI摄像头的系统。另一方面,由于使用了通用的AI芯片,所以AI推理的速度较低,在AI运算部中需要使用冷却风扇的散热措施,另外,有时还面临着需要AI芯片和周边IC用电源的设置空间问题。

另一方面,在村田的边缘AI模块的AI运算部,芯片采用了Google公司制造的AI运算功能专用的“Coral”,以2W以下的低功耗实现了比一般的SC/OM更高速的4TOPS*4的运算能力。此外,如前所述,由于采用了本公司专有的不使用冷却风扇的散热措施,因此可以在不降低运算速度的情况下工作。
凭借这一性能,不仅应用于摄像头,还可以应用于智能手机和行车记录仪等多种边缘设备。另外,还可以在嵌入式AI芯片等零部件上外置,系统设计灵活度高。

*4 TOPS:是Tera operations per second的缩写,表示每秒可以进行1兆次运算的单位。

4.3 边缘AI模块的前景

毫无疑问,随着边缘设备的普及,其使用数量的增加,需要可以应对多种用途的边缘AI。为了适应这一趋势,不仅需要做到体积更小、运行速度更快、功耗更低,而且还需要运行稳定性和可靠性更高的边缘AI模块。
村田今后将通过形成AI推理功能专门化的模块,提供小型、高速且低功耗运行的芯片,即边缘AI模块,为实现众多边缘设备所需的AI推理功能的应用不断做出贡献。

<专栏>对边缘AI的期待日益升高

预计在2030年,包括智能手机和平板电脑在内,全世界连接了互联网的摄像头以及工厂等的机器人设备/FA设备上搭载的传感器等边缘设备的数量将达到290亿台。因此,全球边缘AI市场预计将从2022年的156亿美元增长到超过1074亿美元。
另外,边缘AI的处理器市场预计到2032年也将达到约110亿美元(2022年达到约27.5亿美元),在这10年间以15.56%的年均增长率增长。

这种边缘AI市场预期扩大的背景,可以考虑以下几点:

  • 可利用云AI所没有的边缘AI的规格优势——运算结果的实时响应、数据隐秘性高、数据通信量低、可脱机连接——的领域,特别是在IoT中的普及
  • 随着数字社会和DX化的推进,移动端和互联网数据流量的增加(图4)有望遏制功耗(表1 No.7)
世界互联网流量的推移预估图形
图4 世界互联网流量的推移预估(引用出处:以CiscoVisualNetworkingIndex:ForecastandTrends,2017-2022为基础由日本经济产业省制作)

近几年,边缘AI的遏制功耗这一优点也越来越受到期待。
如上所述,现在的社会基础设施的网络形态一般是云端计算,但由于云端服务器的一直运行和数据的远距离传输带来的热损失等导致的功耗很大,因此被指出功耗的效率差。这个情况对云AI来说也是一样。

因此,近年来,社会各界纷纷开始推进通过分布式处理来提高功耗效率的边缘计算和边缘AI,而不是集中处理数据的云端计算。边缘AI不依赖云端服务器即可在边缘设备内完成数据的AI运算,数据传输带来的热损失也很小,因此可以为数字社会的基础设施中的大幅节省能源做出贡献。