Main image of What is reliability technology for ceramic capacitors?

Guia de condensadores

Qual é a tecnologia de fiabilidade dos condensadores de cerâmica?

O que é a engenharia de fiabilidade?

O que é exatamente a engenharia de fiabilidade? Comecemos por aqui.
A engenharia de fiabilidade é também designada por engenharia de falhas. É um ramo da engenharia que envolve o aumento da fiabilidade dos produtos através da avaliação e análise da forma como a falha é causada no produto. Por outras palavras, pode ser considerada a engenharia que cria produtos avariados.

*A diferença entre falha e defeito
- Os produtos defeituosos são defeituosos desde o momento em que são produzidos.
- Os produtos avariados eram produtos conformes quando foram produzidos, mas tornaram-se produtos defeituosos com o tempo.

A engenharia da fiabilidade trata do processo durante o qual um produto conforme se transforma num produto defeituoso.
Há três factores que causam a falha:

1. Causas internas latentes que existiam no produto desde o início (predisposições)
2. Factores de stress externos, tais como o calor e a humidade aplicados pelo ambiente de utilização (causas externas)
3. Degradação com o tempo

image of factors that cause failure

O que é o fracasso?

Na parte anterior, eu disse que "a engenharia de fiabilidade também se chama engenharia de falhas". A curva da banheira abaixo é um gráfico que mostra a correlação entre a taxa de falhas e o tempo.

Imagem da curva da banheira
Curva da banheira

Durante a vida útil de um produto, este passa por três períodos sucessivos (falha inicial, falha casual, falha por desgaste), cada um com diferentes causas de falha.

Falha inicial

A falha ocorre logo após o início da utilização do produto, e a taxa de falha diminui gradualmente ao longo do tempo. Pensa-se que a principal causa são os defeitos latentes. A melhoria do processo de conceção e filtragem e o rastreio dos produtos são essenciais para evitar a fuga de tais produtos para o mercado.

Falha de probabilidade

Depois de o período inicial de falhas diminuir, começa um período durante o qual as falhas podem ocorrer por acaso. Estas falhas são normalmente causadas por eventos imprevisíveis, como um raio ou a queda do produto. Isto significa que estas falhas ocorrem a uma taxa de falha quase constante que não está relacionada com o tempo decorrido. O objetivo é reduzir os defeitos acidentais no processo de produção e as flutuações dos factores de stress ambiental durante a utilização, para se aproximar de uma taxa de falha zero.

Falha de desgaste

Após o período de falha fortuita, a taxa de falha começa a aumentar gradualmente com o passar do tempo. Pensa-se que este facto se deve principalmente ao desgaste do produto à medida que este chega ao fim da sua vida útil.

Assim, é possível constatar que existem diferentes tipos de falhas e que cada uma tem as suas próprias causas. Para garantir a qualidade, é necessário examinar os factores em pormenor e selecionar o melhor método de teste (teste de fiabilidade).

O que é um teste de fiabilidade?

Em seguida, explicarei os testes de fiabilidade. Os testes de fiabilidade são testes de previsão da qualidade durante o período de utilização de um produto, desde a expedição da fábrica até ao fim da vida mecânica no mercado. O objetivo é selecionar factores de esforço que estejam fortemente correlacionados com o ambiente de mercado, definir a dimensão do esforço e a duração da aplicação e avaliar com precisão a fiabilidade do produto no menor tempo possível.
Os testes têm vários elementos de teste. Alguns testes vão além da análise de simples factores de tensão e testam o impacto de múltiplos factores de tensão que actuam simultaneamente, e ainda outros testes foram desenvolvidos para examinar os mecanismos de falha.

A tabela seguinte apresenta alguns dos testes de fiabilidade mais comuns utilizados em componentes electrónicos.

Itens de testeObjetivo do testeAmbientes presumidos
Ensaios a alta temperatura
- Ensaio de prateleira a alta temperatura
- Ensaio de carga a alta temperatura
Avaliar o impacto nos componentes
numa atmosfera de
alta temperatura.
Utilização presumida em dispositivos como
computadores e veículos que ficam
muito quentes no interior durante a utilização.
Ensaios a alta temperatura, alta humidade
ensaios
- Ensaio de conservação a alta temperatura e alta humidade
ensaio de prateleiras
- Ensaio de carga a alta temperatura e alta humidade
ensaio de carga
Avaliar o impacto nos componentes
numa atmosfera de alta temperatura,
alta temperatura e alta humidade.
Presumir ambientes como as zonas húmidas
húmidas no Sudeste Asiático, a estação das chuvas
chuvosa no Japão, casas de banho e
casas de banho e chuveiros.
Ensaio de choque térmicoAvaliar o impacto nos componentes
quando a temperatura ambiente
temperatura ambiente se altera subitamente.
Utilização presumida em caso de alteração da
temperatura ambiente quando se passa
de uma sala fria para uma sala quente ou
em aparelhos como veículos que
que ficam subitamente muito quentes quando
arranque.
Ensaio de quedaAvaliar o impacto nos componentes
quando caem durante um processo
ou durante a utilização no mercado.
Presumir condições em que os produtos
são deixados cair.
Quando utilizados em telemóveis, os testes são
realizados com um chassis simulado.
Testes electrostáticos
- HBM
- MM, etc.
Avaliar o impacto nos produtos
quando uma carga de um corpo humano
corpo humano, instrumento metálico ou
dispositivo é libertada.
HBM: Modelo para uma carga libertada
de um corpo humano quando este toca no
o terminal do elétrodo.
MM: Modelo para uma carga libertada por
de um instrumento metálico quando este toca
o terminal do elétrodo.
Imagem de computadores, telemóveis e veículos

Estes testes são efectuados para que apenas os artigos que tenham sido considerados utilizáveis em ambientes de mercado sejam colocados no mercado como um produto.

Outras ligações

Artigos relacionados