Image principale de Quelle est la technologie de fiabilité des condensateurs céramiques ?

Guide des condensateurs

Quelle est la technologie de fiabilité des condensateurs céramiques ?

Qu'est-ce que l'ingénierie de la fiabilité ?

Qu'est-ce que l'ingénierie de la fiabilité ? Commençons par là.
L'ingénierie de la fiabilité est également appelée ingénierie des défaillances. Il s'agit d'une branche de l'ingénierie qui consiste à accroître la fiabilité des produits en évaluant et en analysant la manière dont les défaillances sont provoquées dans le produit. En d'autres termes, on peut considérer qu'il s'agit d'une ingénierie qui crée des produits cassés.

*La différence entre défaillance et défaut
- Les produits défectueux le sont dès leur fabrication.
- Les produits cassés étaient des produits conformes au moment de leur production, mais sont devenus des produits défectueux avec le temps.

L'ingénierie de la fiabilité traite du processus au cours duquel un produit conforme se transforme en produit défectueux.
Trois facteurs sont à l'origine des défaillances :

1. Les causes internes latentes qui existaient dans le produit dès le départ (prédispositions)
2. Facteurs de stress externes tels que la chaleur et l'humidité provenant de l'environnement d'utilisation (causes externes)
3. Dégradation avec le temps

image des facteurs d'échec

Qu'est-ce que l'échec ?

Dans la partie précédente, j'ai dit que "l'ingénierie de la fiabilité est également appelée ingénierie de la défaillance". Il existe en fait différents types de modèles de défaillance. La courbe en baignoire ci-dessous est un graphique qui montre la corrélation entre le taux de défaillance et le temps.

Image de la courbe de la baignoire
Courbe de la baignoire

Au cours de sa durée de vie, un produit passe par trois périodes successives (défaillance initiale, défaillance fortuite, défaillance due à l'usure) qui ont chacune des causes de défaillance différentes.

Échec initial

La défaillance survient peu après le début de l'utilisation du produit et le taux de défaillance diminue progressivement au fil du temps. On pense que les défauts latents en sont la cause principale. L'amélioration du processus de conception et de filtrage et la sélection des produits sont essentielles pour empêcher que de tels produits ne soient mis sur le marché.

Risque d'échec

Après la période initiale de défaillance, une période s'ouvre au cours de laquelle les défaillances peuvent se produire par hasard. Ces défaillances sont généralement causées par des événements imprévisibles tels que la foudre ou la chute du produit. Cela signifie que ces défaillances se produisent à un taux presque constant qui n'est pas lié au temps écoulé. L'objectif est de réduire les défauts accidentels dans le processus de production et les fluctuations des facteurs de stress environnementaux pendant l'utilisation, afin de se rapprocher d'un taux de défaillance nul.

Défaillance due à l'usure

Une fois passée la période de défaillance fortuite, le taux de défaillance commence à augmenter progressivement avec le temps. On pense que ce phénomène est principalement dû à l'usure du produit lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie.

On constate donc qu'il existe différents types de défaillances et que chacun d'entre eux a ses propres causes. Pour l'assurance qualité, il est nécessaire d'examiner les facteurs en détail et de sélectionner la meilleure méthode de test (test de fiabilité).

Qu'est-ce qu'un test de fiabilité ?

Ensuite, j'expliquerai les tests de fiabilité. Les tests de fiabilité sont des tests permettant de prédire la qualité pendant la période d'utilisation d'un produit, depuis sa sortie d'usine jusqu'à la fin de sa durée de vie mécanique sur le marché. L'objectif est de sélectionner des facteurs de stress qui sont en forte corrélation avec l'environnement du marché, de définir l'ampleur du stress et la durée d'application et d'évaluer avec précision la fiabilité du produit en un minimum de temps.
Les tests comportent différents éléments. Certains tests vont au-delà de l'examen de facteurs de contrainte simples et testent l'impact de facteurs de contrainte multiples agissant simultanément, tandis que d'autres tests ont été mis au point pour examiner les mécanismes de défaillance.

Le tableau suivant présente quelques-uns des tests de fiabilité les plus courants utilisés pour les composants électroniques.

Éléments du testObjectif du testEnvironnements présumés
Tests à haute température
- Test d'étagère à haute température
- Test de charge à haute température
Évaluer l'impact sur les composants
dans une atmosphère
température.
Utilisation présumée dans des appareils tels que
ordinateurs et les véhicules dont l'intérieur
deviennent très chauds à l'intérieur pendant l'utilisation.
Tests à haute température et à haute humidité
essais
- Tests à haute température et à haute humidité
test d'étagère
- Température élevée, humidité élevée
test de charge
Évaluer l'impact sur les composants
dans une atmosphère à haute température,
haute température et à forte humidité.
Supposons des environnements tels que les
l'Asie du Sud-Est, la saison des pluies au
des pluies au Japon, les salles de bains et
salles de douche.
Test de choc thermiqueÉvaluer l'impact sur les composants
lorsque la température environnante
température environnante change brusquement.
Utilisation présumée en cas de changement de
température ambiante lors du passage
d'une pièce froide à une pièce chaude ou
dans des appareils tels que les véhicules qui
qui deviennent soudainement très chauds
démarrage.
Test de chuteÉvaluer l'impact sur les composants
en cas de chute au cours d'un processus
ou lors de l'utilisation sur le marché.
Supposer des conditions dans lesquelles les produits
tombent.
Lorsqu'ils sont utilisés dans les téléphones cellulaires, les tests sont
sont effectués avec un châssis fictif.
Essais électrostatiques
- HBM
- MM, etc.
Évaluer l'impact sur les produits
lorsqu'une charge provenant d'un
corps humain, d'un instrument ou d'un
d'un instrument ou d'un appareil métallique.
HBM : Modèle pour une charge libérée
d'un corps humain lorsqu'il touche
la borne de l'électrode.
MM : Modèle pour une charge libérée par
d'un instrument métallique lorsqu'il touche
la borne de l'électrode.
Image d'ordinateurs, de téléphones portables et de véhicules

Ces tests sont effectués de manière à ce que seuls les articles qui ont été jugés utilisables dans des environnements commerciaux soient mis sur le marché en tant que produits.

Autres liens

Articles connexes