CEATEC 2023
有助于实现Society 5.0的“接近和力传感器”及“透明ID标签”
一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。
搜索到 4 篇文章。 1 - 4 篇 / 4 篇
CEATEC 2023
一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
正在推进全公司ECM(工程链管理)改革的近藤和通过设计业务改进项目致力于DX的村冈对推进ECM领域的DX时的要点进行解说。
数字化和解决社会课题,是构建更加充裕且可持续发展的未来社会不可缺少的措施。关于村田制作所描绘的未来社会的姿态,以及为实现这一目标目前正在开展的技术开发的方向性与商业变革的意义,我们听取了村田制作所的中岛规巨代表董事社长的见解。
实现智能城市和数字孪生,精细的3D城市模型则必不可少。目前,各国正在整备和构建符合国际标准“CityGML”的3D城市模型的开放数据。下面以“超大规模”之称的日本的CityGML“Platea”为例,为大家介绍3D城市模型在城市规划、防灾计划、电子设备的设置和模拟运用等方面的多样化活用范例。