电感器 (线圈)

电感器指南
※本文章是将本公司2013年4月发布的内容重新架构组成的
株式会社村田制作所开发了薄膜型高频片状电感器(*1)之中,具有超大电感值(*2)39nH的产品。在原有的"LQP02TN系列"产品阵容中加上了包含本产品的四项产品,并且从四月开始进行了量产。
伴随着以智能手机为首的小型便携式设备更进一步地小型化和多功能化的影响,使用电子元件数量增加的同时,采用超小型01005尺寸的元件也更趋向正式化。在这种背景之下,我公司开展了原有的超小型01005尺寸系列的高频电感器"LQP02TN系列"和具有高Q值(*3)特性的"LQP02TQ系列"产品的量产活动。
这 次,在原有"LQP02TN系列"的0.2nH~20nH的产品阵容中,追加了22nH~39nH的四个产品项目。并且,更进一步地发展了我公司独创 的"LQP系列"超大特征的微细加工技术,从而实现了01005尺寸的世界超大39nH的电感值。此次追加的产品阵容,将"LQP02TN系列"的产品阵 容的范围扩大到0.2nH~39nH的59个项目,堪称是世界最多项目的产品。同时,电感值偏差也达到了能够对应0.1nH (0.2~4.2nH) 、±3% (4.3~39nH) 的窄偏差。
通过丰富的产品阵容和能够对应电感值的窄偏差,不仅提升了使用超小型01005尺寸的电路设计的自由度,也为以智能手机为首的电子设备更进一步的小型化和多功能化作出更大的贡献。今后,我们也将持续不断地开发更加提升扩大电感值和Q值特性的小型化的产品。
本产品不使用欧盟RoHS指令(*4)所禁止的有害物质。
*1 电感器:
与电容、电阻同为电子电路的基本元件,亦称为线圈。
依据主要用途可分为信号用和电源用的2种,"高频用电感器"是属于信号用的电感器,特别是指使用于高频电路等的电感器。主要用于频率匹配和过滤器电路的电气信号传达。电源用的电感器是使用于半导体的供电电路,对于抑制噪声和平滑起到一定的作用。
*2 电感值:
电感器的基本电气性能,具有与电阻元件的电阻值和电容元件的静电容量相对应的性能。高频电路中需要有适合电路设计值的电感值的电感器,不能获得必要的电感值的情况时,必需选择电感值更高的元件。因此,电感值对应范围广的元件能够为小型化作出贡献。
*3 Q値:
Quality factor品质因素,是显示共振锐度的数值。高频电路需要有效地传输微小的信号,Q值越高,在其高频领域的功率损耗就越少,也就越能获得良好的电感性能。
*4 RoHS指令:
电气和电子机器中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯PBB、多溴二苯醚PBDE的限用指令。
※关于本公司的电感器产品的详细内容请浏览以下网站。
▼电感器WEB网站
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。